Die Mobilitätswende für die Tiefgarage.
podis® ist die ideale Lösung für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur mit dezentraler Energieverteilung.
Wie schnell das geht, sehen Sie hier.
Macht nichts,
wenn’s schnell geht.
E-Mobility ist das Thema der Stunde. Mit podis® stellen Sie die notwendige Ladeinfrastruktur für eine dezentrale Energieversorgung ohne großen Planungsaufwand auf die Beine. Schnell, sicher und flexibel.
Dank innovativer Flachleitungen und aufsteckbaren Abgriffsmodulen ermöglicht podis® die Versorgung vieler Ladestationen auf einem verhältnismäßig kurzen Leitungsabschnitt. Und das bei minimalem Spannungsfall. Abmanteln und Abisolieren der Leitung wird überflüssig. Das beschleunigt nicht nur Erstinstallation, Umbau und Erweiterung erheblich, sondern reduziert auch den anfallenden Abfall auf ein Minimum.
- 65% Schneller bei der Erstinstallation
- 79% Schneller beim Umbau
Die Energieverteilung,
die mit ihren Aufgaben wächst.
Das Energiebussystem podis® ermöglicht eine dezentrale Energieverteilung, die Sie laufend an den aktuellen Bedarf anpassen können.
Umbauten und Erweiterungen sind jederzeit ohne großen Planungsaufwand durchführbar. Auch der Tausch einer Ladestation erfordert nur wenige Minuten. So sparen Sie nicht nur Zeit, sondern durch effizienten Materialeinsatz auch bares Geld.
- 88% Schneller bei Erweiterungen
- 30% Weniger Installationskosten
podis® – Innovation ist mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Wir liefern den Beweis im Musterkoffer.
Musterkoffer bestellenIst es nicht schön, wenn nichts passiert?
Dank der Durchdringungskontakte garantiert podis® einen sicheren Betrieb auch in anspruchsvoller Umgebung. Gerade Parkhäuser sind durch Witterungseinflüsse oftmals Feuchtigkeit und hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt.
Umso wichtiger ist es, eine Energieverteilung zu haben, die unter diesen Bedingungen einen zuverlässigen Betrieb gewährleistet und sich durch ein Höchstmaß an Sicherheit auszeichnet.
podis®
in der Praxis
Qualität, die einfach überzeugt.
Überzeugte Kunden sind der beste Beweis, dass sich ein Produkt in der Anwendung bewährt. Und für Daniel Ruf von der Schweizer Burkhalter Gruppe hat podis® den Praxistest bereits mit Bravour bestanden: „Wir sind angewiesen auf ein System, das mit wenig Aufwand und fehlerfrei installiert werden kann. Klassische Verkabelungsmethoden würden bei unserem Geschäftsmodell gar nicht mehr funktionieren.“
Insbesondere wenn sein Unternehmen bestehende Garagen nachrüstet, kommen die Vorteile von podis® voll zum Tragen: „Stellen wir uns vor, wir realisieren 90 Ladestationen in einer Tiefgarage und wollen das mit konventionellen Kabeln und Anschlussdosen tun... das wäre an vielen Orten ein abenteuerliches Unterfangen.
„Klassische Verkabelungs-methoden würden bei unserem Geschäftsmodell gar nicht mehr funktionieren.“
Eigentlich sind bei allen Projekten, die wir nachrüsten, die Platzverhältnisse in der Trasse und in der Hauptverteilung nicht gerade fürstlich. Da kommt uns ein System wie dieses natürlich sehr entgegen. Die Erschliessung von der Elektro-Hauptverteilung bis zum Flachkabel hat sich in den meisten Fällen als sehr gut machbar erwiesen.“
Wann überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Energieverteilung mit podis®?
Hier greift eins ins andere.
podis® ist eine Systemlösungen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Das macht die fehlerfreie Installation noch einfacher.