Kabel des des podis® Energiebussystems
Scroll
Anschlussmodul des podis® Energiebussystems

La rivoluzione della mobilità per il parcheggio.

podis® è la soluzione ideale per creare un'infrastruttura di ricarica con distribuzione decentralizzata dell'energia.
Potete vedere qui quanto velocemente questo accade.

The innovation behind
Click and Done Click and Done

L'innovazione
dietro la velocità.

Non importa
se è veloce.

La mobilità elettrica è l'argomento del momento. Con il sistema podis, è possibile impostare l'infrastruttura di ricarica necessaria per un'alimentazione decentralizzata senza grandi sforzi di pianificazione. Veloce, sicuro e flessibile

Grazie agli innovativi cavi piatti ed ai moduli di uscita clip-on, podis consente di collegare molte stazioni di ricarica ad una sezione di cavo relativamente corta. E questo senza troppe cadute di tensione. Smontare e sguainare i cavi non è più necessario. Ciò non solo accelera notevolmente l'installazione iniziale, la conversione e l'espansione, ma riduce anche gli sprechi al minimo.

  • 65% Più veloce durante l'installazione
  • 79% Conversione più veloce
Podis rispetto ad un'installazione convenzionale
Podis Flat Cable System

podis® CON bus di alimentazione

Ein Anschlussmodul des podis® Energiebus Consulenza tecnica

L'innovazione
dietro la flessibilità.

La distribuzione dell'energia,
che cresce con la domanda.

Il sistema podis® power bus consente una distribuzione decentralizzata dell'energia che puoi adattare continuamente alla domanda attuale.

Modifiche ed ampliamenti possono essere eseguiti in qualsiasi momento senza grandi sforzi di pianificazione. Anche la sostituzione di una stazione di ricarica richiede solo pochi minuti. Questo non solo vi fa risparmiare tempo, ma anche denaro attraverso un uso efficiente dei materiali.

  • 88% Più veloce per le espansioni
  • 30% Costi di installazione inferiori

podis® – L'innovazione è più della somma delle sue parti.

Vi consegniamo la prova in una valigetta campione.

Ein Musterkoffer mit allen Bestandteilen, die benötigt werden, um ein podis® Energiebussystem zu installieren.

Convinci te stesso. Nella nostra valigetta campione troverai tutti i componenti necessari per collegare il sistema podis® power bus.

 Ordina la valigetta campione

L'innovazione
dietro la sicurezza.

Non è stupendo, quando non ci sono problemi?

Grazie ai contatti a perforazione di isolante, podis garantisce un funzionamento sicuro anche in ambienti difficili. I garages, in particolare, sono spesso esposti all'umidità e a elevati sbalzi di temperatura dovuti alle condizioni atmosferiche.

Ciò rende ancora più importante disporre di un sistema di distribuzione dell'energia che garantisca un funzionamento affidabile in queste condizioni e sia caratterizzato dalla massima sicurezza.

podis®
in pratica

Qualità che, semplicemente, convince.

I clienti convinti sono la migliore prova che un prodotto si è dimostrato valido. E per Daniel Ruf del gruppo svizzero Burkhalter, podis® ha già superato la prova pratica a pieni voti: "Puntiamo su un sistema che può essere installato con poco sforzo e senza errori. I metodi di cablaggio classici non funzionerebbero affatto con il nostro modello di business"

Soprattutto quando un'azienda ristruttura garage esistenti, i vantaggi di podis® diventano evidenti: "Immaginiamo di implementare 90 stazioni di ricarica in un garage sotterraneo e di volerlo fare con cavi e scatole di giunzione convenzionali... sarebbe un'impresa avventurosa in molti luoghi

Logo Burkhalter Group
GRUPPO BURKHALTER
Für Daniel Ruf von der Burkhalter Gruppe ist podis® die ideale Lösung.
„I metodi di cablaggio classici non funzionerebbero più con il nostro modello di business.“
Daniel Ruf, Gruppo Burkhalter

In realtà, in tutti i progetti di retrofit, lo spazio disponibile nel percorso e nella distribuzione principale non sono esattamente comodi e lineari. Quindi un sistema come questo si adatta molto bene. Lo sviluppo dalla distribuzione elettrica principale al cavo piatto si è dimostrato fattibile nella maggior parte dei casi"

Quando vi convincerete dei vantaggi della distribuzione dell'energia con podis®?

È un abbinamento perfetto.

podis® è una soluzione di sistema con componenti perfettamente abbinati. Ciò rende l'installazione senza errori ancora più semplice.

Hai bisogno di maggiori
informazioni sul prodotto
?
Contatta i nostri specialisti.

Invia la richiesta

Non chiamarci. I nostri esperti ti chiameranno.

Organizza la chiamata