La révolution de la mobilité pour le parking.
podis® est la solution idéale pour mettre en place une infrastructure de recharge avec une distribution d'énergie décentralisée. Vous pouvez voir ici à quelle vitesse c'est réalisable.
Peu importe
la vitesse.
L'e-mobilité est le sujet du moment. Avec podis, vous pouvez mettre en place l'infrastructure de charge nécessaire à une alimentation électrique décentralisée sans effort de planification important. Rapide, sûr et flexible. Grâce à des câbles plats innovants et à des modules dérivateurs à clipser, podis permet d’installer de nombreuses stations de charge sur un tronçon de câble relativement court. Et cela sans grande perte de tension. Le démontage et le dénudage des câbles deviennent inutiles. Cela permet non seulement d'accélérer considérablement l'installation initiale, la modification et l'extension, mais aussi de réduire les déchets à au minimum.
- 65% Une installation plus rapide
- 79% Une modification plus rapide
La distribution de l'énergie,
qui évolue avec ses besoins.
Le système de bus d’énergie podis® permet une distribution décentralisée du courant que vous pouvez adapter en permanence à la demande du moment.
Les modifications et les extensions peuvent être réalisées à tout moment sans effort de planification important. Même le remplacement d'une station de recharge ne prend que quelques minutes. Cela vous permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de l'argent grâce à l'utilisation efficace des matériaux.
- 88% Des extensions plus rapides
- 30% Des coûts d'installation réduits
podis® – L'innovation est plus que la somme de ses parties.
Nous livrons la preuve dans une mallette d'échantillons
Commander une mallette d’échantillonsN'est-ce pas agréable quand il ne se passe rien?
Grâce aux contacts de pénétration, podis garantit un fonctionnement sûr même dans des environnements exigeants. Les parkings, en particulier, sont souvent exposés à l'humidité et à de fortes variations de température dues aux conditions météorologiques.
Il est donc d'autant plus important de disposer d'un système de distribution d'électricité qui assure un fonctionnement fiable dans ces conditions et se caractérise par une sécurité maximale.
podis®
en pratique
Une qualité qui convainc tout simplement
Des clients convaincus sont l’évidence même qu'un produit a fait ses preuves à l'usage. Et pour Daniel Ruf, du groupe suisse Burkhalter, podis® a déjà passé le test pratique avec brio : „Nous misons sur un système qui peut être installé sans effort et sans erreur. Les méthodes de câblage classiques ne fonctionneraient pas du tout avec notre modèle économique.“
Les avantages de podis® prennent tout leur sens lorsque son entreprise rénove des parkings existants : "Imaginons que nous installions 90 stations de charge dans un parking souterrain et que nous voulions le faire avec des câbles et des boîtes de jonction conventionnels... ce serait une entreprise audacieuse dans de nombreux endroits.
„Les méthodes de câblage classiques ne fonctionneraient pas du tout avec notre modèle économique.“
En fait, dans tous les projets que nous rénovons, l'espace disponible dans l’acheminement et dans la distribution principale n'est pas vraiment simple. Un système comme celui-ci nous convient donc naturellement très bien. Le raccordement de la distribution électrique principale vers le câble plat s'est avéré très facile dans la plupart des cas."
Quand serez-vous convaincu des avantages de la distribution d'énergie avec podis® ?
C'est un ensemble parfait.
podis® est une solution système avec des composants parfaitement adaptés les uns aux autres. Cela facilite encore plus une installation sans erreur.